This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB 端口标识

Guru**** 2539130 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067701/tusb4020bi-usb-port-identification

部件号:TUSB4020BI

大家好,团队

在 TUSB4020BI 电路中,500mA LDO 芯片用于1.1V。 现在的现象是 USB 可以识别它,但它不稳定。 端口始终处于刷新状态。 问题是什么?

插入设备后,功耗增加200mA。 它不为下游端口供电,但只读取数据。 这是正常的吗?

电路如下

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    因此,主机可以识别集线器,但集线器总是在刷新?  或者连接到集线器的下游设备是否正在刷新?

    请检查 SMBUSz 是否未被拉低,USB_VBUS 是否稳定在500 mV 左右。  时钟是否连续运行?

    当设备插入电源时,哪个电源轨会拉动额外的200 mA?

    您能否确认集线器下面有一个热垫,且焊料充足,不一致的行为通常与散热垫问题有关。

    此致,

    JMMN