This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:查询通道&极性交换功能

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067623/sn75dp159-inquire-about-lane-polarity-swap-function

部件号:SN75DP159
“线程: 测试”中讨论的其它部件

TI 专家您好,

客户计划设计 SN75DP159以改善 HDMI 信号状况。

但是,有问题是 TMDS 信号模式被划线。请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../Inquire_5F00_SN75DP159-20220107_2D00_1.pptx

1页:本页是理想的条件。

2页:客户设计条件(交叉模式)。

3~4页: 因此,客户希望按3-4所示配置输出。

第5页: 我们检查了数据表中的注释,指出不能更改输出行。

问题1: 对吗?  我们不能像3-4一样配置输出通道?

问题2: 当 TMDS 信号被交叉时,我需要您对 PCB 图案设计的建议。 请告诉我您的想法。

问题3:请参阅 PPT 中的第7页。  这是有关 dev_FUNC_MODE 函数的问题。客户视频规格为4K,60Hz。  他们认为,如果将 HDMI 2.0设置为自动计时器,HDMI 信号质量会更好。  但是,在实际测试中,将自动驱动程序设置为1.0 Gbps 的计时器交叉时,质量会更好。  请回答客户的问题。

我们希望 TI 确认是否有其他客户提出与我们相同的意见 ,以及此 IC 功能是否正确。”

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐尼

    对于问题1和2,DP159具有固定输出,OUT_CLK (第25和26页)将始终发送同步所需的 HDMI 时钟,此输出必须连接到 TMDS_CLK。 但是,只要通道顺序与输入和输出匹配,您就可以更改数据通道的顺序。

    对于问题3,他们能否阅读 TMDS_CLK_Ratio_status? 在 HDMI2.0操作中,他们是否看到该位被设置为1?

    谢谢
    大卫