This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:THVD1520的原理图回顾

Guru**** 2652995 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067543/thvd1520-schematic-review-for-thvd1520

部件号:THVD1520

大家好,团队

您能帮助查看 THVD1520的原理图吗?

此外,我不确定 R16和 R21的存在是否会影响正常工作。 在参考设计中似乎没有使用上拉/下拉电阻器。 谢谢。

此致,

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R17/R20通常是耐脉冲电阻器。 如果您关注电涌,那么您还需要添加额外保护(请参阅数据表第11节)。

    R16/R21被称为故障安全电阻器;它们确保总线电压即使没有活动发射器也有效。 它们足够弱,因此它们不会明显影响 RS-485信号。

    THVD1520具有故障安全功能,即使 A/B 电压无效,它也会输出定义的状态,因此它不需要这些电阻器。 只有当总线上有任何接收器没有故障安全功能时,您才需要它们,然后只有在该接收器上才需要它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,晓英,

    与克莱门斯所说的类似, 由于收发器内部已经实施了故障安全技术,因此不需要外部故障安全电阻器 R16和 R21。 当总线 A 和 B 开路,短路或处于空闲状态时,收发器会自动输出已知状态。  

    R17和 R20是防脉冲电阻器。 如果电视的夹紧电压高于收发器总线引脚上的指定最大电压,则应执行这些操作。 看到没有瞬态保护电路,我建议在总线 A 和 B 上安装瞬态保护设备(如电视),以防止高电压浪涌。  我已附上数据表中的图21供您参考。  

    所有其他电路连接看起来都正常。

    此致,

    泰勒