This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220的替代方案

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB322I, TMUXHS4212, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067618/hd3ss3220-alternative-for-hd3ss3220

部件号:HD3SS3220
《线程》中讨论的其它部件: TUSB322ITMUXHS4212TUSB321AI

您好,

 HD3SS3220存在库存问题,是否存在替代部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3220是我们唯一的 mix+CC 控制器组合。 没有 P2P / B2B 替代产品。 TMUXHS4212和 TUSB3210LAI/TUSB322I 一起提供与 HD3SS3220相同的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我可以看到 ,TUSB3210LAI 和 TUSB322I 的交货周期也很长。

    还有其他组合吗?

    规模决定问题,因此它更喜欢包含用于 SBUS 的 FET 的解决方案。 (仅需5V,且只能从主板到设备)

    请注意,解决方案仍需要 DRP 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否只在寻找 CC 控制器,或者您是否也对 PD 控制器解决方案持开放态度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的第一款 USB 3和 C 设计。搜索 CC 和 PD 之间的差异可跳到下面的答案:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843553/faq-when-do-i-select-a-pd-controller-or-cc-controller-for-usb-type-c-applications

    我不需要 PD,我的设计是用于将有 USB 3 Type C 的 NVIDIA Jetson。将 Jetson 连接到的设备是闪存驱动器和鼠标/键盘。 我不需要增加电压,可能只需要将电流增加到2/3A。

    已编辑:我必须具有 PD 才能更改 Jetson 规则吗? 主机/设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,您不需要 PD 控制器来执行 DRP 功能。 如果您需要具有 DRP 功能的 CC 控制器,则您的选项仅限于 TUSB321AI 和 TUSB322I (这两种设备均用于 USB 3 USB-C 设计)。 我们 的集成电源通道 CC 控制器解决方案仅提供源。