This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助为 HDMI 电缆提供 I2C 驱动程序/缓冲器。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067307/please-help-to-provide-a-i2c-redriver-buffer-for-hdmi-cables

“线程”中讨论的其它部件:P82B715TCA9803

TI 工程师,您好:

我们正在开发 HDMI 板,以便使用长电缆(约10米)驱动 HDMI 屏幕。

现在,有了一些更新的显示器,主板工作正常,但有一些旧的显示器(几年前生产),主板可能无法工作。

最后,我们发现带有长电缆的旧显示器在 i2c 总线中具有较大的电容。

那么,您能否帮助我们建议使用 I2C 驱动器/缓冲器来扩展 I2C 驱动器的强度?

我注意 到 P82B715,但这块芯片需要在长电缆的两端实施, 但是 ,我们只能在设计上添加芯片,而不能在显示屏上添加芯片。

顺便提一下, P82B715是否只能在主板端添加?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘

    是的,只要两侧都使用了合适的上拉电压,就可以将 P29B715添加到一侧。 本设备旨在增强本地信号驱动器的强度,以便在大型电容负载(如电缆)上驱动 I2C 通信。 此设备只会增加信号源的强度,而不会增加显示屏的强度,因此这可能不是最佳解决方案。  

    TCA9803等缓冲器件可能更适合于只有 I2C 总线一侧在您控制下的情况。 该设备将缓冲两侧的线路电容,从而降低电缆侧的整体电容负载。 但是,这可能还不够,因为监护仪仍将负责驱动电缆上的电容。 该缓冲器只会消除您的设计所增加的电容,直到它连接到电缆。  

    除了这两种解决方案之外,我还没有太多的建议可以改进通过电缆进行显示器端通信的功能。 您是否可以使用电缆本身? 还是仅长电缆远端的组件?

    此致,
    埃里克·肖特