This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:使用 SN65DSI84-Q1和 SN65DSI83-Q1生成模式

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067705/sn65dsi84-q1-pattern-generation-with-using-sn65dsi84-q1-and-sn65dsi83-q1

部件号:SN65DSI84-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户在两个应用程序中使用 DSI83-Q1和 DSI84-Q1。 现在他们想要使用测试模式来进行测量。

首先,他们使用 DSI83/84使用外部 DSI 来引入面板。 (Android 操作系统)

第二,

1.将0x3C.4设置为1 => DSI83显示 色条,但 DSI84显示为黑屏。

2.将0x3C.4设置回0 =>两个应用程序都已恢复 Android OS 图片。  

我的问题是这个

1.我想知道为什么 DSI84-Q1不能像 DSI83-Q1那样显示测试模式(色条)?

2.对于 DSI83-Q1,测试模式如下所示。 我在  E2E 中找到 e2e.ti.com/.../1756045 我的客户是否需要 尝试更改 HSync 脉冲宽度以使灰条变为白色?  

谢谢你。

此致,

罗伊