This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:TXP2/TXN2

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067646/hd3ss3220-txp2-txn2

部件号:HD3SS3220

大家好,团队

在 HD3SS3220数据集中,C 型接口的硬件连接与 UFP 和 DFP 相同。
这两个都是 HD3SS3220的 TX2P/TX2n 引脚,它们连接到 C 型连接器的 TXP2/TXN2。 请参见下图。
但在  HD3SS3220 DFP 转换器评估模块的原理图中,HD3SS3220的 TX2P/TX2N 引脚 连接到了 SSRXP1/SSRXN2。
请问 TX2p/TX2n 引脚是输入还是输出? 还是自动分配为输入或输出,这取决于不同的模式(如 DFP 和 UFP)?
请发表评论。
谢谢!
此致,
伊维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy,

    由于设计的性质(两侧都有 USB 连接器和布局),需要在 TX 和 RX 之间进行交换。 您可以看到 TX p/n 引脚也连接到 USB-A 插头的 RX。 HD3SS3220具有内部无源 mux,因此信号将在 UFP 模式或 DFP 模式下通过,而不考虑 RX 或 TX。 如果进行了换用,则应在设备的两侧执行换用,以确保路由正确。 该数据表显示了典型的 USB-C 应用程序,无需加密狗注意事项。