请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067646/hd3ss3220-txp2-txn2
部件号:HD3SS3220大家好,团队
在 HD3SS3220数据集中,C 型接口的硬件连接与 UFP 和 DFP 相同。
这两个都是 HD3SS3220的 TX2P/TX2n 引脚,它们连接到 C 型连接器的 TXP2/TXN2。 请参见下图。

但在 HD3SS3220 DFP 转换器评估模块的原理图中,HD3SS3220的 TX2P/TX2N 引脚 连接到了 SSRXP1/SSRXN2。
请问 TX2p/TX2n 引脚是输入还是输出? 还是自动分配为输入或输出,这取决于不同的模式(如 DFP 和 UFP)?

请发表评论。
谢谢!
此致,
伊维