This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:RS485 A-GND 和 B-GND 保护

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067268/thvd1500-rs485-a-gnd-and-b-gnd-protection

部件号:THVD1500

您好 TI 团队

我想知道该 电路是否能满足信号线路和 B 信号线路对地的电压为30V (30分钟内,芯片温度不会超过最高温度)。

如果添加了电压稳定管,正常通信会受到影响,如果 AB 线对地,负压会烧坏电压稳定二极管, 或者 TI 有更好的保护方案吗?

此电路是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉惠

    这两个二极管都有助于在两条线路上夹紧电压(BV-712为19V,SMAJ15CA 为22.5V),这将有助于防止二极管自身损坏。 除了 PTC (限值为0.05A)和限流电阻器外,这里还有大量的保护措施,可以限制进入收发器的功率。 这种方案看起来不错,我怀疑您的保护组件会损坏,导致通信线路对地短路/开路,然后再将全部电源发送到 IC 针脚。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,

    埃里克·哈克特