This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD08:SN65HVD08D 和 SN65HVD78DR 之间的差异

Guru**** 2822465 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78, SN65HVD08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067246/sn65hvd08-difference-between-sn65hvd08d-and-sn65hvd78dr

部件号:SN65HVD08
线程中讨论的其他部件:SN65HVD78

尊敬的 TI:

我想知道 SN65HVD08D 和 SN65HVD78DR 之间的区别。

 

谢谢你

此致,

全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inho,

    其中两个主要区别是数据速率:10Mbps - SN65HVD08D,50Mbps - SN65HVD78D 和集成 ESD 保护。 SN65HVD78集成了 IEC ESD 保护,而 SN65HVD08仅集成了 HBM 和 CDM ESD 保护。 数据表中可以找到更多细微差别。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。  

    此致,

    埃里克·哈克特