This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:DSI &amp 的引脚延迟;BGA 封装中的 LVDS 线路

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067324/sn65dsi83-pin-delay-for-dsi-lvds-lines-in-bga-package

部件号:SN65DSI83

您好,

我正在设计 MIPI-DSI 至 LVDS 转换器,并使用 SN65DSI83ZXHR 部件 

由于 DSI 和 LVDS 是高速信号,我需要与它们的长度相匹配。

因此 ,DSI/LVDS 信号线的 D+/D 线与 FBGA 球到芯片之间的距离有何不同,以便我可以在长度匹配方面考虑它。

指 FBGA 封装中的引脚延迟是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以单独处理 LVDS 和 DSI。 对于 LVDS 和 DSI,请将长度保持在5毫秒内。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,但他正在要求潘氏推迟包裹。 从硅片到 BGA 球的 DSI D+和 D-长度是否相等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您只需将信号与设备针脚匹配,无需考虑封装中的偏差。

    谢谢

    大卫