This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1144-Q1:我们是否有双通道 SPI 接口 FD 解决方案?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN1046A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067217/tcan1144-q1-do-we-have-tw0-channel-spi-interface-can-fd-solution

部件号:TCAN1144-Q1
线程中讨论的其他部件:TCAN4550-Q1TCAN1046A-Q1

大家好,团队

标题。我的客户询问双通道 SPI 接口 FD 解决方案,我们有吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗,

    不,我们没有。 我们的 TCAN1048A-Q1和 TCAN1046A-Q1都是双通道 CAN FD 收发器,但它们没有 SPI 接口,也没有控制器。 TRX 中唯一的 CAN 控制器设备是 TCAN4550-Q1,但这只是一个单通道设备,必须由具有 SPI 的某种处理器控制。  

    如果您对具有 SPI 和双 CAN FD 通道的处理器感兴趣,我将与 MSP 或 Sitara 团队联系,因为他们有一些设备可能适合您和您的客户。

    此致,

    埃里克·哈克特