This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:THVD1426的连接错误?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067215/thvd1426-wrong-connection-for-thvd1426

部件号:THVD1426

尊敬的各位先生:

我刚刚在 THVD1426数据表中找到连接建议,如下所示。

我认为这对接收器不起作用,因为/RE 和/SHDN 是绑在一起的!

请帮助您进行双重检查。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    如果将 SHWN 绑定到地面上,则技术上是正确的,因为设备将处于关机模式,无法传输或接收数据。 尽管如此,此数字只是为了显示一个瞬态保护示例,因此设备处于何种状态并不重要。 由于数据表更新是一个漫长的过程,这可能是我们要做的事情,但我将与系统团队讨论并了解他们的想法。 感谢您指出这一点。

    此致,

    埃里克·哈克特