This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83/84规格信息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067335/sn65dsi83-sn65dsi83-84-spec-information

部件号:SN65DSI83
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

1.我们是否有  SN65DSI83/84测试数据包的图示?

2.对于0x19 reg,这是否意味着我们可以通过该 reg 修改 CLK/数据振幅?  

3. 0x0A[7]的含义是什么?

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    1.我们是否有  SN65DSI83/84测试数据包的图示?

    DSI83/84正在将色条作为测试数据包发送出去

    2.对于0x19 reg,这是否意味着我们可以通过该 reg 修改 CLK/数据振幅?  

    正确,寄存器0x19提供共模和差分输出电压控制

    3. 0x0A[7]的含义是什么?

    您可以将其视为 PLL 锁定指示器位。

    谢谢

    大卫