This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:使用 TUSB1064替换 TUSB564

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067401/tusb564-using-the-tusb1064-replace-tusb564

部件号:TUSB564
“线程: TUSB1064”中讨论的其它部件

亲爱的各位,

我的客户使用 TUSB564进行监控项目。

因为 TUSB564现在短缺。 TUSB1064可能是候选人。

请您评论是否有软件迁移或硬件文档用于设计。

此致,

巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bard,

    TUSB1064是 TUSB564的替代产品。