This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:如何处理未使用的 PIN

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067200/sn65lvdt41-how-to-deal-with-the-unused-pin

部件号:SN65LVDT41

如果很少有 PIN 未被使用并与其他人连接,如何处理? 连接到 VCC 或 GND 以获得更好的抗噪性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持打开状态。

    通常,未使用的数字输入必须具有有效的逻辑电平,但此器件具有集成的下拉电阻器。 您可以将未使用的 D 输入直接连接到 GND,以获得更好的噪声抗扰性。

    根据表2,您可以将未使用的总线输入保持打开状态。