This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83865:CRC 错误

Guru**** 2582595 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072460/dp83865-crc-error

部件号:DP83865

大家好,

我是 DP83865的真用户,有时我会在传入的数据包中遇到 CRC 错误。

我可以通过读取配置为计数收到的 CRC 错误的 BIST 计数器寄存器(0x18)来查看这些错误。

我已经看到,对于 DP83867,您提供了一个脚本来避免此类问题:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956902/faq-dp83867ir-packet-loss-and-crc-errors-with-dp83867-using-short-cables?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83865%25252520CRC%25252520errors#

能否为 DP83865提供脚本?


您是否还可以为 DP83865提供扩展内存的寄存器映射?


请提前感谢

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,  

     您是使用 DP83865开始新设计还是这是一种旧设计?  不建议将 DP83865用于新设计,我们只能提供有限的支持。 我们没有 DP83865的脚本。 如果这是一种新设计,请改用 DP83867。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢你的回复。

    我正在使用旧设计,因此无法使用  DP83867

    我已经尝试 了此线程中报告的设置:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750408/dp83865-active-link-is-disturbed-with-idle-errors-and-is-not-recovering

    但他们没有解决这个问题。

     在 DP83865手册和本线程中,我看到     DP83865有扩展内存空间。

    是否可以为    DP83865提供扩展内存空间的寄存器映射?

    谢谢

    阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,  

    遗憾的是,除了数据表中的信息外,我们没有任何其他信息,因此无法提供注册表。 您能告诉我们有关您的系统的更多信息吗? 电缆长度/类型是什么? 您能否与我们分享该示意图?

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我们的原理图 与 DP83865数据表中报告的原理图一致。

    我们使用磁性 WE7499111446,振荡   器符合 snla056d 和 snla065a 应用手册中的规范。

    短(1米)和长(20米)电缆都出现错误。

    阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    要进一步调试,我们需要查看原理图以找出根本原因。 可以发送给我们吗?

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    当然,我会给您发送一条带私人信息的示意图。

    请告诉我您对它的看法

    谢谢

    阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    已收到。 我会仔细研究这个问题,并在本周结束前回复你。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    您的图像 缺少电阻器和电容器值等信息,因此我无法检查 数据表设计指南故障排除指南中的大部分内容。 请确认您的设计符合这3份文档。 由于此设备是 NRND,因此我们无法提供您在 TI.com 上已看到的文档之外的任何其他信息。   

    自此设计运行以来,是否有任何变化? 链接伙伴是否已更改?  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    你还有其他问题吗? 否则,我将关闭此线程。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我们没有其他问题。

    谢谢

    阿尔贝托