This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:我查询故障安全电阻器,VAB 和 NUL

Guru**** 2872820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071579/sn65176b-i-inquire-about-fail-safe-resistors-vab-and-nul

部件号:SN65176B

您好,  

我询问故障安全电阻器 VAB 和 NUL,这是 一个装置负载的共模电阻与收发器装置负载的共模电阻的比值。

目前,我们正在使用 RS-485通信电路,如下所示。

应用一对一通信,每个收发器的 RFS 和 RT 值如下所示。

RFS

VAB

收发器2.

500Ω

120Ω

0.464伏

收发器1.

620Ω

120Ω

收发器1使用 MAX491,收发器2使用 SN65176B。

当电路配置如上所述时,VAB 电压输出超过400mV。

当故障安全电阻器平衡时,RFS = RF1 // RFS2 < 375Ω(低于 RCM 电压),最大收发器数 n 具有负值。

www.edn.com/.../
*方程式7.

我有问题,

问题1. 怠速状态下的 VAB 电压值输出超过400mV 时会出现哪种问题?

问题2. 当 n (最大收发器数)的值为负时会发生什么情况? 如果 n 的值为负,是否正常?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,差压必须至少为200 mV。 您可以将故障安全电阻器增加到1 kΩ。 (并检查两端是否确实需要故障安全电阻器。)

    2.这是不正常的;这意味着即使是一个收发器也没有足够的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步阐述问题2。 最大总线负载为375欧姆。 负 n 表示 Rb 太小=> Rb 本身超过最大负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复

    然后, 我想提出一些问题,如下所示

    问题1.   压差 VAB 的最大值是多少?  

    问题2.  如上图所示,当 RT 和 RFS 分别被选为12Ω 和620Ω 时,模拟中输出的 VAB 电压为400mV 或更高。

        如上所述选择 RT 和 RFS 时会出现什么问题? 我可以使用它吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如建议的工作条件所示,此接收器的最大电压为±12 V。其他接收器有类似的限值。 在实践中,您不需要担心最大值,因为它大于电源电压。

    2.在怠速状态下,任何大于200 mV 的电压都正常。 (但您必须检查所有三种状态:空闲,A<B,A>B)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查这三种状态意味着什么? 您是否在谈论空闲状态,A 到 B,B 到通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 A/B 针脚。 RFS 将 A 拉高,B 拉低;当发射器处于活动状态且 D 处于低位时,它将驱动 A LOW 和 B HIGH。 如果 RFS 太强,则差分输出电压可能过低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李

    克莱门斯的分析是正确的。

    当您检查三种状态时,您正在验证输入电压在总线下是否有效:

    从 A 到 B 进行通信

    从 B 到 A 进行通信

    当总线处于空闲状态时。

    当您有这些数字时,您可以将它们与数据表进行比较,以查看当 A 与 B 通信时,当 B 与 A 通信时,您是否能够达到有效1或有效0,当 B 与 A 通信时,总线在空闲时是否为定义状态。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森