This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:集线器未检测到。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071730/tusb2077a-hub-not-detect

部件号:TUSB2077A

集线器未检测到。

已检查振荡器针脚是否显示1.8V 电压。  

模式选择为  

PortPWR(41):3.3V
联动(8):3.3V
模式(48):接地


我们尝试在 DP0和 sDP0PUR 之间连接1.5K 电阻器
甚至在振荡器和 XTAL2(44)上添加振荡器系列电阻器1.K

请指导我们设计 USB 集线器。它在 PC 上显示未知设备。


 
e2e.ti.com/.../BFW_2D00_MOP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处安装了哪些电阻器?

    连接 USB 主机时,上游 DP/DM 线路上的行为是什么?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用进行模式选择,我们删除了 R59,R67& R68,因此我们将模式配置为

    1. PortPWR(41):3.3V
    2. 联动(8):3.3V
    3. 模式(48):接地

    DP:高,DM:低和挂起针脚低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游端口的电源是否打开?  您能否共享主机上报告内容的屏幕截图?  您能否提供上游端口上 DP/DM 行为的范围图解?  尝试在 DP 降低时触发。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游端口不能通电打开,所有指示灯都熄灭(D8-D14)。





    下面是“波形电源线”,重置上游端口的 DP DM


    CH1:电源,
    CH2:重置
    D2:DM
    D3:DP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟是否开始运行?  即使是短时间?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否, 振荡器针脚显示1.8V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushant 您好,

    这可能是装配体问题。  主机可以正确看到 TUSB2077A 设备的上拉,并尝试重置并枚举它,如果接通电源并连接晶体,则集线器应该响应。   

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了组件是否未发现问题。

    我们使用晶体下的振荡器。

    https://www.we-online.com/catalog/datasheet/830026900.pdf

    这个晶体还可以,或者需要改变。

    因为我已经看到振荡器没有振荡,它在波形上显示1.8V 恒定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试使用时钟源检查集线器是否可以与48MHz 振荡器配合使用?