This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750在默认配置下无法正常工作。

Guru**** 2978230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072010/tps25750-tps25750-is-not-working-with-default-configuration

部件号:TPS25750
“线程”中讨论的其他部件: BQ25731, BQ25792

TI 您好,  

          我正在为 BMS 使用 TPS25750,我希望 TPS25750能够在初始状态下在没有任何配置的情况下从墙上输入适配器中接收电源,这是可能的。

目前,我正在使用 TPS25750应用电路,但它不能按照应用要求工作。

我期待着,

1.当有壁装适配器(100W)时,TPS25750会在没有任何配置的情况下从其接收60W 电源。

2.从主机控制器配置 TPS25750后,需要在系统需要时从墙上适配器获得最大功率。

TPS25750可以支持运行配置更改,这意味着如果 ts25750配置并工作在60W,并且我想更改100W 的 TPS25750配置,是否可能。

谢谢和尊重,  

拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    您可以做您所描述的事情。

    为此,您需要在配置 GUI 的“高级”选项卡中使用以下接收器功能设置配置 TPS25750

    需要注意的是,定义了5个 PDO,但 PDO 的数量设置为4。   

    这将导致在初始配置上,接收器只能接收60W 的电源。

    当您已连接且 MCU 想要重新配置 TPS25750时,您需要编写主机接口以更新传输接收器功能,从而现在支持5个 PDO (打开20V/5A PDO),然后发送 GSRC 命令以更新 PD 合同。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,  

               感谢您的及时回复。

     我认为像电池充电器 IC 一样,有一些默认配置,这是工厂编程的平均值,它将根据相应的电池配置提供一些电压输出,例如 TPS25750也有一些默认配置, 好的...?如何验证准备电路是否正常工作...?如果没有任何配置,插入墙面适配器时,第一次运行时可以获得什么输出端...?

    请检查附件中的系统方框图和 TPS25750 PD 控制器电路图。

    谢谢,此致,  

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    查看 BQ25731或 BQ25792充电器规格,了解它们是否满足您的系统需求。  我们提供 C 型控制和这2个充电器的集成。

    您可以配置每个充电器的充电电压和电流以满足您的系统需求,我们将根据这些设置提供 C 型控制。

    在您的示意图上,我看到的唯一问题是,上拉电阻器应该连接到 LDO_3V3,而不是 VIN_3V3。  即使在电池耗尽的情况下,也会存在 LDO_3V3,并将确保 TPS25750能够正确启动。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘您好,

               我使用了 ADCIN1和 ADCIN2配置(根据提及的线程),

     https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058684/tps25750-adcinx-configuration-and-debugging

     2.https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010860/tps25750-how-to-config-adcin1-and-adcin2

    我使用 ADCIN1 =7和 ADCIN2=5作为 I2C 地址 索引,始终启用接收器模式。

    通过 将此配置设置为“我希望 PPHV 侧的 VBUS_IN 电压正确”,直接连接到 LDO3v3的 ADCIN1连接和连接到 LDO1V5的 ADCIN2连接。如果是,何时不发生。

    我只是打开墙上适配器的电源,并将 C 型连接器 USB 插头连接到 BMS 主板,而不是 与 PD 控制器建立任何 I2C 连接或配置,这符合 业务方面的应用要求  

      PD 控制器可正确生成1.5V 和3V3 LDO 电压,请根据您的建议进行一些修改。

     提前感谢您的宝贵回应。

    谢谢,  

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    如果系统中没有 MCU,则需要安装 EEPROM 以保存固件补丁和设备配置数据。  这将要求您使用安全模式,该模式将仅在 ADCIN1和 ADCIN2上安装下拉电阻器。

    在您选择的模式下,TPS25750在连接到 DFP (充电器)时应在 PPHV 上提供5V 电压

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,  

             这意味着我让配置不起作用,总是在水槽上是什么意思,它是如何工作的?

    谢谢,  

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘您好,  

                我可以将其与 Arduino 或 Raspberry PI 集成,但我希望它能在没有主机配置的情况下工作,并且可以在默认配置下工作。

    到目前为止,我还有一个问题,默认配置上的 PPHV 电压是多少...?

    塔纳克,  

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    在 安全模式下(EEPROM 配置) ,PPHV 在读取 EEPROM 后才会打开

    在 AlwaysEnableSink (MCU 启动)中,PPHV 将以5V 打开,但在零件通过 CPU 的 PBM 流启动之前,不允许 PD 通信

    在启用 HVSlink 模式下,该部件 将协商最大可能的 PDO,最大可达20V/3A。  将支持 PD 流量

    根据您所描述的内容,我建议您包括 EEPROM 并使用 SafeMode 将零件配置到要 使用的 PDO 配置中。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,  

    1.以后当 TPS25750与主机控制器集成或计划 EEPROM 时,我将检查安全模式(根据应用要求)

    2.在 AlwaysEnableSink 中,MCU 启动,PD 流量和 PBM 是什么意思?

    在启用 HVSlink 模式下,该部件 将协商最大可能的 PDO,最大可达20V/3A。  将支持 PD 流量

    3.根据上述句子 HVSink Mode (不需要 EEPROM 和 MUC 启动),它将独立运行,这是我独立测试所需要的。

    我可以在三点修正,在 HVSink 模式下,我可以在 PPHV 上获得20V/3A。

    我的申请要求非常直截了当,请参考方框图  

     

    注意应用要求,

    1.当电池不可用时,主机将通过 PD 控制器和电池充电器通过墙上适配器通电。(之后,主机将根据要求配置或采取必要措施)  

    2.板上没有任何 EEPROM 可用。  

    谢谢,  

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    2. II 启用 HVSink 模式,我们无法支持充电器控制和集成。 因为充电器配置为路径和配置负载的一部分。

    在图表中支持系统的最佳方法是包括 EEPROM 并使用安全模式。

    此致,

    卡盘