This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:USB 3.0 4:1复用器/解复用器建议

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071830/hd3ss6126-usb-3-0-4-1-mux-demux-recommendation

部件号:HD3SS6126
Thread (线程)中讨论的其它部件: TMUXHS4212

大家好,团队

TI 是否有 USB3.0 4:1或3:1复用器/解复用器器件来替换 PI2USB4122

我只找到2:1的开关,如 HD3SS6126。

非常感谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨:

      我们没有4:1或3:1 Mux USB3。

    注意

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    我们可以使用3件2:1复用器来形成4:1复用器吗? 如果可能,您是否有应用程序示例? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以将 TMUXHS4212级联成4:1 MUX 解决方案。 请注意,插入损耗,Ron,Con 和 BW 都将受到此级联解决方案的影响。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的建议。 我的问题是客户如何评估绩效? 我们是否有方法来估计性能,就像使用此解决方案可以传输多长时间一样? 或者客户需要做一些实验来了解性能。

    非常感谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户可以使用 S4P 模块运行模拟,或者可以使用级联 mux 捕获眼图,这将很容易。

    问题是客户是否真的要使用两个粘液来替换一个芯片解决方案?

    雷加斯

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    我们发现这个机会是因为竞争对手存在短缺问题。 客户将尝试使用2:1 mux 替换4:1 mux。但是,我们仍然需要评估 TMUXHS4212的供应情况。

    非常感谢。

    此致,