This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:10G SFF-8341主机 TX eye 掩码失败问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072992/ds125df111-10g-sff-8341-host-tx-eye_mask-fail-issue

部件号:DS125DF111
《线程》中讨论的其他部件: DS125BR401A

尊敬的团队:

  为 DS125DF111 发射器的眼图和抖动测量而安装,使用最佳的去重0x14 (-6dB) VOD 设置0x85。 我先调整了规格范围内的 VOD 设置,然后调整了去强调。 您是否有任何关于去重调整的意见?我们是否需要 在 SFP+侧添加交流耦合帽?

板对板连接器 s 参数报告参见  

印刷电路板材料- FR4  

e2e.ti.com/.../REV05-SFP-test-report.pdfe2e.ti.com/.../SI_2D00_BTB_2D00_51154_5F00_51159_2D00_Ac_5F00_20200716_2800_PCIe-gen-3_2900_.pdf

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    请澄清注册0x15的值,因为它具有取消强调设置?  我还能知道您使用的输出驱动器 VOD 吗?

    此外,您是否估计了设备 TX 侧的插入损耗。  我看到板对板连接器的报告,您有没有关于其后~2.4英寸轨迹长度的信息?

    DS125DF111的高速输入和输出需要交流耦合帽。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew,

      最好的去重是0x15 = 0x14 (-6dB)  VOD setting( 0x2D )= 0x85

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    感谢您的澄清。

    一般来说,重新计时器和 SFP 连接器之间的插入损耗似乎不大。  我确实注意到,板到板连接器插入损耗的“缺口”大约在5-6 GHz 之间,这可能会增加满足眼罩的额外挑战,因为 Nyquist 频率10.3125 Gbps 是5.15625 GHz。

    我想知道-6dB 是否可能太不重视。  您是否尝试过少强调?  如果是这样,这对您的眼睛有何影响?

    下表是另一种产品(DS125BR401A)的产品,但它显示了某些特定用例的建议去重级别。  根据这些建议值,-6dB 似乎太不强调。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew,

    我们非常感谢您的大力支持!

    根据上表,设置 FR4<5英寸0dB, VOD = 1V/1.3V 似乎不是最佳值,眼高非常小。 这两个计时器在 TX 均衡补偿中是否相同?

    以下是我们的比较测量数据, 请帮助检查,谢谢!

    e2e.ti.com/.../DS125111-retimer-tuning-result.docx

    非常感谢,

    吉米

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    感谢您提供显示不同 TX 设置的详细报告。  我正在研究这一问题,并将与你再次进行探讨。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    我怀疑,由于上表是从驱动程序中删除的,所以选择值时假定链路末端会有一个接收器,也可以提供一些均衡。  这可能会导致我们看到的与您的系统运行良好的建议值之间的差异。

    通过查看您的眼罩数据,您可以通过 VOD =1.3V 获得最佳结果,我们来坚持这一点。

    此外,更多的不强调也有助于提高眼睛的边缘。  这种趋势是否会在去败血症<-6dB 时继续,还是-6dB 是最佳?

    谢谢,

    绘制