This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:CAN EQA1和 EQA2直接连接到 GND,而不是使用1k 电阻器?将其向下拉至 GND

Guru**** 2803155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072655/ds125br111-can-eqa1-and-eqa2-be-connected-directly-to-gnd-instead-of-pulling-down-to-gnd-with-a-1k-resistor

部件号:DS125BR111

EQA1和 EQA2能否直接连接到 GND 而不是使用 DS 8.3()?中显示的1k 电阻器向下拉至 GND?对整体功能有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    建议使用1k 电阻 器以限制集成2.5V 稳压器的启动电流。  从逻辑角度看,向下拉至 GND 与1k 至 GND 是相同的,但直接向下拉至 GND 可能会影响设备启动。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们不使用集成的2.5V,将其连接到 GND,是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据数据表中显示的逻辑阈值,这应该有效。  但是,这不是我们已经核实的,因此我们无法保证它能发挥作用。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,如果1K 电阻器只是为了限制电流,当我们决定不使用集成2.5V 时,我们能否在没有电阻器的情况下将引脚连接到 GND? 有什么风险?集成的2.5V 是否可用于内部电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据我对设备的理解,如果您不使用集成的2.5V 电源,将针脚与 GND 连接起来将会很好。  在上述情况下,此设备的验证是使用1K 到 GND 完成的。  因此,由于此用例尚未验证,将引脚直接连接到 GND 可能会导致意外行为。  由于该部件未在本使用案例中得到验证,我们无法保证其能够正常工作。

    谢谢,

    绘制