This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD55:引脚13和引脚14是否内部连接。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD55, THVD1512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072724/sn65hvd55-whether-pin-13-and-pin14-are-internally-connected

部件号:SN65HVD55
“线程”中讨论的其它部件: THVD1512

大家好,团队

我的客户希望找到 ISL83080EIBZ-T 的针脚替换部件

但似乎我们所有的收发器都将引脚13和引脚14定义为 Vcc。 但是对于 ISL83080,引脚13是 NC。

最适合的似乎是 THVD1552DR,但数据表显示两个引脚没有内部连接。

所以我想知道 SN65HVD55的情况是否不同。

此致,

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小燕

    ISL83080的最佳替代产品是 THVD1512。

    为了回答您的问题,我的假设是,它们也没有连接到 SN65HVD55,并且必须同时提供它们。 但我将与我们的设计团队核实这一点。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认它们未在内部连接,必须同时提供。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,

    埃里克·哈克特