This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750S

Guru**** 2593980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072639/tps25750-tps25750s

部件号:TPS25750

我正在使用 TPS25750S 和外部双 N 通道 FET。 我正在使用 GUI + EEPROM 或 ADC 简单配置对 TPS25750S 进行编程。  

我没有得到所期望的正确浇口驱动电压。 充油泵似乎不工作。 我看到浇口销(gate_VBUS 和 gate_vsys)上的电压不大于 VBUS 电压。  

有什么理由这样做?  

我找不到该部分的示意图示例。 EVM 使用 D 版,数据表原理图不完整。  

请帮帮我。  

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    我们尚未为 TPS25750的 S 变体发布 EVM。   

    我可以根据另一个适合您的零件创建一个示意图,但我需要几天时间才能完成。  我将在下周一之前为您发布一份 PDF 文件。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我可以通过电子邮件向您发送我的示意图,以便您进行检查吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发送电子邮件。 如果你能有一个很好的外观。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克。 我收到了有关我所遇到的两个问题的详细电子邮件。 我期待你的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    谢谢您发送的电子邮件,我明天会查看。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克。 你仍然没有任何帮助。 我认为软件有问题。 TPS25750D (EVM)可与我的充电器配合使用(将 PPHV 连接在一起),但不能与 TPS25750S 配合使用。 我的硬件没有任何问题。 从数据表看,栅极驱动器似乎非常敏感且电流低,这是否与之相关?

    我非常感谢您的帮助,但本周我正在尝试将设计固定下来。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    我已通过电子邮件与您联系。  让我们在那里继续这一调试。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    根据我们今天的调试会议,我将继续解决这个问题。

    此致,

    卡盘