This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS048A:ESD 规格

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, SN65LVDS048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072900/sn65lvds048a-esd-specification

部件号:SN65LVDS048A
主题中讨论的其他部件:DS90LV048A

您好,

根据数据表,数据表中似乎没有关于 ESD 的规范。
另一方面,DS90LV048A 具有 HBM 和机器型号。 您是否还可以公开 SN65LVDS048A 的 ESD 规范?

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,由于设备的使用寿命,此数据可能不可用,我将在此处再次检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,我无法提供此设备的 ESD 数据。