This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD72

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071840/sn65hvd72-sn65hvd72

部件号:SN65HVD72

由于最近半导体短缺,我们在 海外购买了大量 sn65hvd72部件,当与早期生产部件一起使用时,我们看到了数据的偏移量(见图片)。

尽管数据解码正确,但我们担心这种现象可能会在大容量使用时导致问题。 我在数据表中没有看到任何关于数据偏移规格的信息。

詹姆斯·科里斯·CDI 电子公司  

波形,早期生产

使用最新设备的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,有两个发射器,驱动强度不同。

    RS-485规格暗示驱动强度,因此不应发生这种情况。 我想您有一台用于5 V 电源的假冒设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,

    您是 TI 代表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    这两个波形显示了两种不同的设备/驱动器。 SN65HVD7x RS-485收发器没有内置偏移,如第二个示波器捕获中所示。 正如克莱门斯所说,这些假冒设备可能标为 TI 部件。 尽管这些设备可以正常工作并对数据进行解码,但您确实可以减少 VOD,这会产生更小的噪声边界,从而降低 RS-485通信系统的可靠性。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    它们是两种不同的设备,一种是早期生产批次的芯片,另一种是相关批次的芯片(信号幅值较高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    我发现这两台设备的部件号相同,但不同生产批次的芯片不同。 您的问题是否与质量问题有关,或者您是否在考虑到输出电压差,询问设备是否仍能正常工作?

    您能否确认这些设备是从认可的 TI 来源购买的?  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    您能否分享您拥有的 IC 的顶部标记? 克莱门斯可能就在这里,我可以与我们的一个内部系统检查我们的系统中是否存在 IC 的批次跟踪代码。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,

    您是否获得了 IC 的照片?

    如果不是,他们又在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我没有,他们被送到哪里? 最后一封邮件中的链接对我来说不是很方便。

    此致,

    埃里克·哈克特