This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180-Q1:ESD 等级

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1073031/sn65lbc180-q1-esd-rating

部件号:SN65LBC180-Q1

嘿,团队,

 SN65LBC180-Q1的 ESD 等级是多少? 我在数据表中没有看到它的规格。

最佳
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon,

    就像这些产品仅针对 HBM,CDM 和 MM 评级,因为这是一种较旧的设备。 不过,我需要深入研究才能找到这些资格认证信息,因此我感谢您在这里的耐心等待。

    此致,

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,

    感谢您对此进行研究。 我们期待着很快再次听到。

    最佳
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon,

    此设备的 ESD 额定值为 HBM:2kV,CDM:1kV。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,

    您有机器型号值吗? 我注意到您说有 HBM,CDM 和 MM 规格。

    最佳
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon,

    它看起来不像 MM 已针对此设备进行过测试。 我认为这可能是,我们通常使用的是较旧的设备。 但通过查看此设备的质量报告,我们没有这些数据。

    此致,

    埃里克·哈克特