This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:原型样品(硅版本 A)和发布的目录(硅版本 B1)之间的差异

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072674/thvd2410-difference-between-prototype-samples-silicon-rev-a-and-released-catalog-silicon-rev-b1

部件号:THVD2410
“线程:测试”中讨论的其它部件

各位专家:

客户注意到本收发器的原型样本 Rev A 与 RTM Rev B1版本之间存在差异。

数据表 中没有 提到芯片版本。

在公共总线上有多个收发器时,Rev B1芯片会产生较大的振幅信号, Rev A 芯片会产生较小的信号。 有什么见解会导致这种情况?

谢谢你,

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在产品运行的线路末端功能测试中,此部件导致产品无法使用 RS485总线进行通信。

    大多数产品正在通过测试,但我们注意到,测试站无法通过 Rev A 收发器的产品数量不典型。  我想弄清楚的是,所有这些零件生产的产品是否都可能导致我将来在现场遇到问题。   

    请注意,在线路结束测试中,通信链路的另一侧(我的故障 Rev A 收发器正在与之通信的一侧)通常具有不同类型的 RS-485收发器芯片 (有时是2410部件的 Rev B 硅,有时是完全不同的 TI RS485收发器型号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    本设备的生产版本与示例设备有多种不同,以确保所有数据表规格都能一致满足。 由于它们是生产前的产品,我们无法保证样品设备的当前数据表规格。 这也可能是客户发现样本设备出现故障的原因。  

    客户是否计划在生产硬件中使用这些样本?  

    如果我正确理解这种情况,或者我误解了“A 版”和“B1版”的含义,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    您理解正确。 我认为这正是客户遇到生产前版本 A 问题的原因。谢谢!