This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:使用硬件进行100Base-T1到100Base-TX 转换

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071459/dp83tc811s-q1-100base-t1-to-100base-tx-conversion-with-hardware

部件号:DP83TC811S-Q1
“线程:DP83TC811EVM”中讨论的其它部件

您好,

我根据   DP83TC811EVM 设计了原理图,以实现 100BASE-T1到100BASE-TX 的转换,硬件配置为附加文件。

e2e.ti.com/.../LD2021_2D00_PMMS_2D00_SYYN_2D00_V1.1-.pdfe2e.ti.com/.../83TC811-configuration.xlsx

如果默认电路可以实现转换,而不是通过  MDC/Mido 端口? 但 RX_CLK  的输出为2.5MHz,RX_CLK 没有输出。

此外,如果自主模式意味着没有 MSP430,它可能无法配置寄存器?

此致

凯琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯琳,  

    我无法理解问题。 请解释一下您的意思:“如果默认电路可以实现转换,而不是通过  MDC/Mido 端口实现转换?” 但 RX_CLK  的输出速率为2.5MHz,RX_CLK 没有输出速率。”

    关于您的第二个问题,是的,您可以在没有 MSP430的情况下以自主模式操作设备。 如数据表8.5.1节所述,设备的配置完全可以通过引导来完成。  

    谢谢,

    戴维·克雷格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    非常感谢您的回复。

    在没有 MSP430的自主模式 下,它是否将100Base-T1转换为100Base-TX 转换?

    此致

    凯琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯特琳,  

    自动模式不会影响转换,它只会影响开机复位(POR)后 PHY 的链路。 在自主模式下,PHY 在 POR 后自动切换到正常操作,而在受管模式下,PHY 只能通过寄存器访问(如8.4.11.1节所述)过渡到正常状态。

    尽管如此, 通过使用引导程序设置每个 PHY 的模式,可以在没有 MSP430的情况下完成100Base-T1到100Base-TX 的转换。  

    此致,

    大卫