This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:电源顺序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072895/sn65dp159-power-sequence

部件号:SN65DP159

嗨,
我想确保  SN65DP159的电源顺序符合您的要求。

由于在我的系统中,SN65DP159 不会总是工作,但它会获得恒定的3.3V,我想问:
组件获得3.3V 电压是否正常,OE 输入将始终处于低位,而且1.1V 也将关闭?
当我想使用组件时,我将打开1.1V,在数据表中设定的时间之后,我将把 OE 拉至高位。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 OE 信号变高后,DP159开始工作。 在 VDD 和 VCC 稳定之前保持 OE 低电平可避免任何计时要求,如 DP159数据表图22所示。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    那么图 22中 TD1的最长时间意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yoav,

    如果 只使用外部电容器驱动 OE,则 TD1定时是相关的,这不适用于您提议的实施。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢