This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:与 USB3.0的接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072201/tmuxhs4412-interface-with-usb3-0

部件号:TMUXHS4412

你(们)好

我们正在开发 USB 3.2测试仪。 我们的 FPGA 不支持主机端的 Rx Detect。 我们计划使用 mux 电路检测连接在总线上的设备

用于 Rx 检测。 我们正在发送0.6V 短脉冲和测量 RC 常数来检查设备是否已连接。

TMUXHS4412 mux 是一个通过信号,还是会影响公共模式下的电压?

我可以为 TMUXHS4412获取 TINA 库模块吗?

谢谢,

桑卡拉·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MUX 是传递信号 ,不会影响 CM 电压 。 脉冲的宽度是多少?

    您是指仿真模块? 您只需从 TI.com 下载即可。

    雷加斯

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。 脉冲宽度为10US。  

    我无法在 TI 网站上找到 TINA 模拟模块。

    谢谢,

    桑卡拉·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slam352.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。 所附文件为 S 参数文件。 但我需要 TINA 库文件进行模拟。 是否可用。 如果不是,如何转换为 TINA 模拟库文件。

    谢谢,

    桑卡拉·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,S4P 文件无法转换为 TINA 文件。

    此致

    布莱恩