Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMUXHS4412 你(们)好
我们正在开发 USB 3.2测试仪。 我们的 FPGA 不支持主机端的 Rx Detect。 我们计划使用 mux 电路检测连接在总线上的设备
用于 Rx 检测。 我们正在发送0.6V 短脉冲和测量 RC 常数来检查设备是否已连接。
TMUXHS4412 mux 是一个通过信号,还是会影响公共模式下的电压?
我可以为 TMUXHS4412获取 TINA 库模块吗?
谢谢,
桑卡拉·K