This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:P00至 P07输出引脚可用于7段显示和字母数字显示数据行作为输入数据行吗?

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072922/tca9535-p00-to-p07-output-pins-can-be-used-for-7segment-display-and-alpha-numeric-display-data-lines-as-input-data-lines

部件号:TCA9535

你好

我们计划将7段显示和字母数字显示的数据行与 TCA9535的 P00至 P07输出行连接为并行数据行。

是否可以 使用 P00至 P07 端口线路将数据发送并接收到7段显示屏和字母数字显示屏?

请确认。

此致

Kajal S Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果电压和驱动强度匹配,则可以执行此操作。 您为什么有疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    数据表显示,它可以用于控制信号,如复位,EN 或控制输入,INT 或状态输出,LED, 键盘等。但是,我们计划将它用作7段和字母数字显示的并行数据 I/O 线路。因此,我们怀疑它是否可以用作并行 I/O 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这句话还说“一般”,不是一个排他的名单。