This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:SPE 演示

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072641/dp83td510e-evm-spe-demo

部件号:DP83TD510E-EVM

我有兴趣使用此评估板来设置使用单对以太网的视频演示。  我的计划或设置是在 PC 上播放视频,通过 HDMI 连接至以太网适配器至 DP83TD510E-EVM,然后运行一对至另一个 DP83TD510E-EVM,以太网连接至显示器中的 HDMI。  请告诉我此设备是否能够执行所述的任务。

我还想演示单对以太网与此设备的全双工功能。  请告诉我我可以组合哪些类型的演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    只要您传输的视频带宽小于10Mbps,就可以进行此类演示。

    通过设置 DP83822的寄存器0x0004来通告此 EVM 的全双工功能,而链路伙伴的功能 则显示在寄存器0x0005中。   当前双工状态显示在寄存器0x0010的位2中。 请参阅 DP83822数据表中的注册表(第8.6节)。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!