This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:通过 TUSB4020BI 中的 SMBus 主机启用/禁用下游端口

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071916/tusb4020bi-enable-disable-downstream-port-by-smbus-host-in-tusb4020bi

部件号:TUSB4020BI

您好,

我阅读了数据表(SLLSEI0C–2015年7月–2018年4月修订),并尝试确定是否/如何通过 SMBus 主机(微控制器)禁用和重新启用下游端口。

但我看不到任何提供此类功能的寄存器。

 是否可以通过 SMBus 禁用和重新启用下游端口?

第二个问题:

 在运行期间,是否有功能可以将此 IC (TUSB4020BI)置于较低功耗模式(通过 SMBus 或其他方式)?

感谢您提前提供意见

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    TUSB4020B 是一种基于硬编码状态机的设计,其寄存器只能在重置后立即配置,而不是在活动操作期间配置。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,JMMN