This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:原理图回顾请求和问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072488/hd3ss3220-schematic-review-request-and-questions

部件号:HD3SS3220

您好 TI,

我有一个使用 HD3SS3220进行 C 型端口(DRP 模式)的项目,下面我有一个问题,

1. SS+(Gen2 10Gbps)数据传输是否同时使用所有对间信道(SS1&SS2)?
(例如 USB 控制器~MUX:每 SS 通道10Gbps,
降解交换和 C 型 USB 电缆后:每 SS1&SS2通道5Gbps (对间)
在连接的设备中进行 MUX 切换后:每 SS 通道10Gbps)
还是在具有一个固定信道(SS1或 SS2)的主机降级和设备 MUX 之间传输10Gbps 数据?
2.是否需要在 SS Tx 和 SS Rx 之间进行长度匹配? 您的文档表明没有必要,因此我会要求您确认。 (SLLA414.pdf 6页)
3.是否需要在 SS 信道之间进行长度匹配(线对间缝隙)? 您的文档表明没有必要,因此我会要求您确认。 (SLLA414.pdf 6页)
4.我可以通过交换 P 和 N 来实现 SS 对内信号跟踪优化来连接电路吗? 你的文档说这是可能的,所以我会要求你确认。 (HD3SS3220数据表26页)
5.在外印刷电路板层上以0.2mm 厚度跟踪 SS 线路是否正常,以最大程度地减少由交流耦合电容器(0603尺寸)导致的表面安装设备电极断开? 85欧姆阻抗匹配将通过内层填充匹配。

我附上了我的示意图,请帮助我们查看设计是否有其他问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1;它是双向 10Gbps,适用于 多路复用器或多路解复用器。

    2:在 TX 和 RX 之间不需要跟踪匹配。

    3:  必须在 P/N 之间进行轨迹匹配

    4;您可以交换 P/N,因为 USB3允许极性交换以方便布局。

    5:只要您符合阻抗规格,它就应该正常。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于原理图,如果连接到 SOC,您可以将 ID,INT,SCL/SDA 上拉至1.8V。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩

    1.双向10Gbps 是否意味着相同的数据同时传输到 TX1和 TX2?

    3. TX1和 tx2 (相互对)之间是否需要跟踪匹配?  我知道 它需要在 P 和 N (内部对)之间进行跟踪匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:否,只有 TX1/或 TX2同时运行。 双向表示 TX 至 TX1或 TX 至 TX2。

    2:TX1和 TX2之间不需要匹配长度。

    此致

    布莱恩