This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10081:GbE 链路聚合和 CTC

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071649/tlk10081-gbe-link-aggregation-and-ctc

部件号:TLK10081

各位先生,

我计划以与应用报告 SLLA347相同的方式为 mix/demultiplexion 或六个千兆以太网信道使用 TLK10081,但在通读数据表和 报告后,我有一些问题:

1.在 SLLA347中,TLK10081配置为位交错模式。 时钟容差补偿是否适用于此配置? (我理解这不是因为设备在这种模式下无法转换为10位字)

2. SLLA347方框图中 TLK10081两侧的参考时钟  似乎相同。 如果两台设备的基准时钟不同,因而不在相位,那么以这种方式配置的 TLK10081在该应用程序中能正常工作吗?

传输和接收路径上的 GigE 模式位是什么(寄存器1x1C LS_CH_CONTROL:位8,9)?

最后,如果您能为千兆位以太网隔离应用程序提供更多信息或建议,我们将非常欢迎您的到来。

此致,

何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    1)我认为,在位交错模式下应该可以使用时钟容差补偿。

    2)这应该是正常的,因为 TLK10081 也从高速数据中恢复时钟。

    3)由于该部件的使用寿命较短,我们对其不是很熟悉,我们 对该部件的了解仅限于数据表。  因此,我们不是肯定这些比特的作用,但我们怀疑,如果通过设备传输千兆位以太网(GigE),您可能希望启用这些比特。

    4)我对这部分的经验不多,因为它的年龄太大,所以我没有任何有意义的建议可以提供。  请随时提出其他问题,我们将尽力回答这些问题。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的支持

    问题如下:

    当双方的参考时钟不在相位时,是否需要 CTC?

    我知道,由于 tlk10081有两个二发时钟域(高速和低速),我看不到 如何让设备在 TX 低速端或 vicevsa 使用高速恢复时钟。

    可能是我错了,但如果没有 CTC 能力,相位校正 FIFO 很快就会出现/溢出。

    如果 CTC 是必要的,我认为它不可能用于千兆位以太网聚合,因为以太网 PC 规范中的 id/I2/由两个字符(20位)组成,而 TLK10081中的 CTC 则重放10位字符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    我会研究这个问题,并会再回来给你。

    谢谢,

    绘制