This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:写入 RMII 和旁路寄存器的 ELast_BUF[1:0]的过程

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072413/dp83620-procedure-for-writing-to-elast_buf-1-0-of-rmii-and-bypass-register

部件号:DP83620

大家好。
我在数据表“dp83620.pdf”第10.2.4章所述的 RMII 和绕过寄存器中写信给 Elast BUF[1:0]。
但是,该值没有得到反映。 请告诉我编写过程。

可以写入其他寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您使用什么软件访问注册? 此外,您还成功阅读/书写了哪些其他注册?

    您是否能够读取/写入寄存器0x17的其他位,而不是0x17[1:0]?

    谢谢,

    大卫