This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:当前模式引脚的功能是什么?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072425/hd3ss3220-what-s-the-current-mode-pin-function

部件号:HD3SS3220

我们知道,在 C 型通信中,可以通过 CC 引脚提供多少电流(USB Type-C 电流模式或 USB 供电)。 由于可提供的额定电流由 CC 确定,电流模式的针脚电流设置有何影响? 当我将 PD 请求1.5A 设置为900mA 时,HD3SS3220将如何工作? 停止工作还是仅提供900mA? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3220不会改变,PD 将调整到900mA。

    此致

    布莱恩