This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:USB 2.0测试失败

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BPHPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072143/tusb4020bphpevm-usb-2-0-test-failure

部件号:TUSB4020BPHPEVM
“线程:测试”中讨论的其它部件,

大家好,团队  

一位客户正在评估 TUSB4020BPHPEVM,他发现,如果测试仅使用 USB 摄像头,测试可以通过,但如果测试使用集线器 EVM + USB 摄像头,测试将失败。

请查看以下报告。

1.pdf:仅限 USB 摄像头

2.pdf:USB 摄像头+ EVM

最佳
Zeming

e2e.ti.com/.../2235.pdfe2e.ti.com/.../2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泽明,您好!

    客户尝试测试的方式/内容是什么?  USB 2.0信号质量测试需要 USB HS 测试数据包,客户正在尝试使用 SOF 数据包进行测试,测试结果无法通过。  此外,USB 2.0信号质量测试不在系统上运行,而是在连接到测试装置的单个端口上运行。  如果客户可以指定要测试的集线器端口(上游/下游),我们可以建议他们进行设置。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    客户告诉我,如果他使用带有 TUSB4020芯片的 Proto 板,他可以通过测试,但他无法通过 EVM 测试。

    因此,他认为这是由于 EVM 的设置。

    摄像头将图像数据输出到集线器到 PC,因此它被用作上游?

    最佳
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泽明,您好!

    客户未正确设置 EVM 的测试。  如果客户没有这样做,则需要将集线器配置为发送 HS 测试数据包,以便运行 HS 信号质量测试,否则测试将无法通过。  该工具来自 USB-IF,可以加载到 USB 主机上,以发送从集线器生成 HS 测试数据包所需的命令:  https://usb.org/document-library/xhsett-x64

    此致,

    JMMN