This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241:HDMI 转 FPD-Link II

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124, DS90UR241, DS90UB948-Q1, DS90UB929-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072624/ds90ur241-hdmi-to-fpd-link-ii

部件号:DS90UR241
本文档中讨论的其它部件:DS90UR124DS90UB929-Q1DS90UB948-Q1

您好,

我有一台设备使用 DS90UR241将视频串行化到汽车工厂屏幕(我猜测汽车的另一端使用的是 DS90UR124)。

我正在考虑将 HDMI 源输入转换为这款汽车,这是可能的吗?

有一些主题指出,FPD-Link III 与 FPD-Link II 向后兼容,因此我可以假设 DS90UB929-Q1将在此处使用?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel 你好,

    某些 FPD III 设备向后兼容 FPD II (如 DS90UB927-Q1或 DS90UB925-Q1),但 DS90UB929 -Q1在结构上与 DS90UB94x-Q1更相似,后者向后不兼容 FPD II 要将 HDMI 转换为显示,您需要将929或949与兼容的反序列化器(如 DS90UB948-Q1)配合使用,或者使用多芯片解决方案:

    HDMI -> DS90UB929-Q1 -> FPD III -> DS90UB926-Q1 -> RGB666 -> DS90UR241 -> FPD II -> DS90UR124

    此致,

    凯西