This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:关于 I2C

Guru**** 2926590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072466/sn75dp139-about-i2c

部件号:SN75DP139

您好,

我使用了英特尔老虎湖平台,老虎湖 DDI 同时支持 DP 和 HDMI,但  SN75DP139支持将 DP 转 TMDS。

我需要将 AUX 针脚连接到 SN75DP139并传输到 HDMI I2C? 或者,我可以直接将老虎湖 HDMI I2C 连接到 HDMI 端口,并且不会通过  SN75DP139?

谢谢!

杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫

    我建议使用 DP159代替 DP139。 DP159可以支持 I2C over AUX 功能。

    谢谢

    大卫