This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:查询3.3V 应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780, THVD2410, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072454/sn65hvd1780-inquiry-for-3-3v-application

部件号:SN65HVD1780
“线程”中讨论的其它部件: THVD2410THVD2450

您好,Team,

我的客户需要有关3.3V 电源设备 SN65HVD1780的确认。 他们想确认 收发器是否仍能有多达320个节点,且仅有3.3V 电源?  在数据表中,它显示了多达320个节点,但 他们认为这是用于5V 电源的。 数据表显示:“这些设备完全符合具有5V 电源的 ANSI TIA/EIA 485-A 标准,并且可以使用3.3V 电源运行,同时降低驱动器输出电压,以用于低功耗应用”

请提前感谢。

此致
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-485规格要求驱动器输出至少1.5 V。|VOD|规格显示,3.3 V 时情况并非如此

    RS-485规范要求接收器最多可处理0.2 V。图3显示,3.3V 的 SN65HVD1780输出量仍高于此值,但噪声边界会降低。

    减少节点数不会产生很大影响;两个120 Ω 端接电阻器的负载与200个12 kΩ 单元负载相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,

    如果您需要高故障电压,请查看 THVD2450/THVD2410。 考虑到仅限直流损耗,此设备最多可与256个节点配合使用。  

    此致,