This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:水平色条底稿

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072261/ds90uh948-q1-horizontal-color-bar-script

部件号:DS90UH948-Q1
“线程:算法”中讨论的其它部件

您好,专家,

下面是关于948的几个问题。 感谢您的耐心等待。

  1. 我们的客户想知道,我们是否有可以配置948以输出水平色条的脚本? 有一些上下摇动。 通过水平颜色图案,可以更加清晰。  
  2. 至于 DE 模式,我们是否需要为此专门配置948? 948的这两种模式中,我找不到可以选择的地方。
  3. 在 DE 模式下,只知道总周期和显示周期。 那么,如何在 ALP 中配置参数? 我应该如何处理 BP,FP 和 同步宽度?  

非常感谢!

巴西,

电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊莱

    [引用 userid="496843" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072261/ds90uh948-Q1-horize-color-bar-script ]我们的客户想知道,我们是否有可以配置948以输出水平色条的脚本? 有一些上下摇动。 通过水平颜色图案,可以更加清晰。  [/引用]

    948没有输出水平色条的功能  

    [引用 userid="496843" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1072261/ds90uh948-Q1-水平-彩色-条形脚本对于 DE 模式,我们是否需要为此专门配置948? 948中,我找不到在这两种模式之间进行选择的位置。

    DE 模式不需要特殊配置

    [引用 userid="496843" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072261/ds90uh948-Q1-水平彩色条形图脚本 DE 模式,仅知道总时间段和显示时间段。 那么,如何在 ALP 中配置参数? 我应该如何处理 BP,FP 和 同步宽度?  [/引用]

    您只需将水平和垂直消隐区划分为 BP/FP/SW。 由于没有具体要求如何对它们进行划分。 只要像素/线条总数符合面板要求,您就可以在三个组件之间的空白处使用任意像素/线条的划分。 948将始终发送 HS/VS 信号,但这些信号将被显示屏忽略。  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西您好,

    非常感谢您的澄清。

    巴西,

    电子郑