This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A,U1 U2由硬件禁用

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071633/tusb8044a-tusb8044a-u1-u2-disable-by-hardware

部件号:TUSB8044A

你(们)好

我使用 了 TUSB8044AEVM,现在 需要禁用 U1/U2 (设备配置寄存器,寄存器偏移5h,位5)。 如何做到这一点? SW1/SW2如何设置? EEPROM 数据? 如何更新  EEPROM 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您需要向主板添加 EEPROM,或者使用连接到 EVM 上 SDA/SCL 接头的 SMBus/I2C 主机在 TUSB8044A 中设置寄存器:

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    您是否提供了用于 禁用 U1/U2的 EEPROM 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何创建 EEPROM 文件的信息,请参阅本文档 。www.ti.com/.../sllu311.pdf

    请接受我朋友的请求,以便我可以发送 EEPROM 编程器工具。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    谢谢,我明白了。