This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 引脚设置

Guru**** 2549870 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071993/tusb8020b-tusb8020b-pin-settings

部件号:TUSB8020B

你好 E2E

我将使用 TUSB8020B 来实现高速集线器功能,无电源控制,无 I2C 总线或 SMBus 连接。

因此,我 想 知道以下针脚设置是否正常

1. FULLPWRGMTz/SMBA1/SS_UP 保持打开状态。

2.联动/SMBA2/HS_UP 保持打开状态。

3. PWRCTL_POL/SS_DN1保持打开状态。

SMUSz/SS_DN2保持打开状态。

5. SCL_SMBCLK 和 SDA_SMDAT 保持打开状态。

6. PWRCTL1_BATEN1和 PWRCTL2_BATEN2保持打开状态。

7. OVERCUR1z 和 OVERCUR2z 的大小调整可达3.3V 至4.7K。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这应该是好的。  请确保 USB_VBUS 连接到上游端口,而不仅仅是拉高。  它是一个检测输入,仅当 USB 主机连接到集线器时才应高。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN

    感谢您的热情款待。

    USB_VBUS 引脚通过分压器电路连接到 VBUS 端子,以匹配输入 电压范围。

    此致,