This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:申请查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072186/dp83848yb-application-inquiry

部件号:DP83848YB

您好,Team,

我的客户需要确认设备  DP83848YB 100BT 模式。

 因为100BASE-TX 不依赖于链路极性。 IEEE 802.3标准没有规定100BASE-TX 不应依赖链路极性,并且使用  MLT-3。 但是,如果差分对的极性在电缆或 PWB (P/N 对 N/P)发生反接,那么这是否会导致转换(H/L 对 L/H)并因此导致数据反相?

请提前感谢。

此致
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    MLT3对极性交换具有自然的抗扰性,因为数据是在 转换中编码的,而不是稳态值。 任何类型的转换都传输1位,而任何转换都不传输0位。 切换方向(H/L 与 L/H)无关紧要,因此连接的极性无关紧要。 希望这能有所帮助。

    谢谢,

    大卫