This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:级联

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002EVM, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071389/tusb1002-cascading

部件号:TUSB1002
在“线程:”, “测试”中讨论的其它部件

到目前为止,我们一直在使用您的 USB 3.0集线器来放大信号。
目前正在进行重新设计,我们希望远离中心,使用您的转接器 TUSB1002。

对于首次测试,我们订购了2个 TUSB1002EVM。
有一种现象是,使用一个评估板,USB 3.0硬盘被正确识别,写入/读取工作正常。
但是,如果我们将两块评估板串联连接,则硬盘只能通过 USB 2.0识别,或者根本无法识别。

请帮帮我们。 我们错过了什么? 不能级联两个驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是 TUSB1002还是 TUSB1002A? 在 EVM 之间使用的电缆长度也是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 TUSB1002 (TUSB1002EVM)。

    两个 TUSB1002EVM 之间的电缆长度为1.5米。

    从主机 PC 到第一个 TUSB1002EVM 的距离为1.5米,从设备(HDD)到第二个 TUSB1002EVM 的距离为20厘米。

    我们需要的答案非常紧迫!

    谢谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我怀疑您需要使用 TUSB1002AEVM。 TUSB1002A 具有不同的电压基准(GND),用于信息系统 RX 终端。 TUSB1002 RX 端接可能导致互操作问题。 我还会确保均衡不会在两个 EVM 上进行固定。 此外,您可能不需要两个驱动程序来执行此测试设置,通常集线器最多支持3m A/B 类电缆,并且数据流过均衡。 这种情况下,司机之间使用的电缆长度较长,您对此可能会很不友好。