This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:查询此零件的有效制造位置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071890/thvd2450-query-on-valid-manufacturing-locations-for-this-part

部件号:THVD2450

您好,  

我们最近收到的一批 THVD2450DR 部件的日期/位置代码为12M,与之前收到的代码以 K 结尾的所有部件不一致  

考虑到该部件的“质量,可靠性和包装数据下载”条目仅将 TI 马来西亚列为制造地点(与较早部件的 K 代码相对应),而这些较新部件的 M 表示 TI 墨西哥, 我们是否应该关注这些最新部件的有效性?

谢谢,

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    请分享这些设备的完整批次跟踪代码吗? 批次跟踪代码是包含您已经提到的12M 和12K 的字符序列。 我们可以对照我们的系统检查它,看看它们是否存在。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    如果方便,设备映像也将非常有助于我们为您跟踪此情况。

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,谢谢您的回复。  我们的生产设施提供了他们收到的三张标有“12M”部件的标签的照片,希望这是您所关注的。

    请注意,我们没有检查/编辑这些图片,这正是供应商向我们提供这些图片的方式,而供应商现在也让我感到担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼也感谢您的回应。 我还没有这些12M 部件的清晰照片-这是我目前能提供的最好的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    谢谢。 接下来我将通过电子邮件直接与您联系。

    有关 部件采购的重要建议,请访问 TI 的反假冒信息页面,以获取所有读者的参考。

    最佳

    丹尼